Part Number: BQ24296M
Other Parts Discussed in Thread: BQ24296
目前我们使用bq24296进行电池管理
发现在电池快要充满时出现 : 电池实际电压为4v-4..1v左右
bq24296在fast charging 和charge Termination Done2个状态跳变. Stat引脚输出20Hz频率 PGn输出低电平
INT一直产生中断(频率同样为20Hz).
00-09寄存器值为 32 1b 20 11 b0 8b 73 4b a4 00
其中REG08值在a4与b4跳变
REG09值一直为0
TS pin使用固定电阻(10k)分压,电压大概为2.45v
电路图如下
请教此问题如何处理?