问:我的应用使用不同的直流/直流转换器为系统的不同功能块供电。我如何设计应用,以便更大限度地降低系统配电网络中的开关噪声,例如在使用具有恒定工作频率的转换器时避免可闻范围内的拍频?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问:我的应用使用不同的直流/直流转换器为系统的不同功能块供电。我如何设计应用,以便更大限度地降低系统配电网络中的开关噪声,例如在使用具有恒定工作频率的转换器时避免可闻范围内的拍频?
答:可采用不同的方法分别实现控制电源树中两个转换器的开关频率控制。无论是采用恒定工作频率还是展频,没有同步显然是最简单的实现方式,并且由于可在省电模式下启用自动转换,因此可以在轻负载下实现最高的功率转换效率。
为了在使用具有恒定工作频率的转换器时避免可闻范围内的拍频,可以将标称频率设置为具有更宽的间隔,以确保拍频始终高于可闻范围。任何实现中的同步都可以降低输入电流和电压纹波,或者至少以定义的频率对其进行控制。这可以减少噪声滤除的工作量,甚至可以降低转换器输入端的总电容。实现同步的一种简单方法是,使用其中一个直流/直流转换器作为时钟基准。根据输入电压和输出电压比,可以直接将开关波形用作另一个转换器的时钟基准。为了获得稳定的解决方案,提供时钟信号的直流/直流转换器应在强制 PWM 工作模式下运行,以避免在省电模式下由低频运行导致中断。
应注意的是,其中一个转换器的负载电流发生任何变化,都会影响其输入电流,并影响系统的总输入电流。它会改变总输入电流的波形和纹波,从而减弱同步带来的优势。
有关直流/直流转换器同步的更多详细信息,请参阅以下应用手册: