This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 如何理解 SW 节点的绝对最大额定值?



问:在我的应用中测得的 SW 节点波形似乎超出了数据表中所述的 SW 节点电压额定值。我可以做什么?

  • 答:器件数据表中的绝对最大额定值表指定了可向器件引脚施加的电压或电流的直流限制。对于 SW 节点,最大电压额定值是指在低侧 MOSFET 器件中的氧化层开始击穿并导致漏源极之间短路之前可以施加的最大电压。在开关操作期间,由于同步降压转换器的工作原理,可能会超出额定值。这不会违反绝对最大额定值,因为导致电压偏移的电流是由输出电感器在开关操作期间施加的。

    不过,还需要考虑一些其他方面的问题:

    首先,应使用恰当的测量技术。不恰当的测量技术会引入额外的噪声,从而增加在 SW 节点上观察到的电压偏移。通过恰当地测量 SW 节点电压,设计人员能够观察到器件实际承受的应力,而不会因 SW 节点的高频上升和下降时间而导致失真。

    最后,应考虑 PCB 布局的合理性。良好的布局能够更大限度地降低系统中的 EMI 和噪声。

    以下应用手册详细讨论了这些要点:

    “了解 SW 节点的绝对最大额定值”

    以下电源技巧培训视频也可能有用:

    “电源技巧:管理直流/直流转换器的开关节点灵敏度”