问:我希望更大程度降低解决方案的尺寸,但我担心选择高开关频率直流/直流转换器会影响电源的效率。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
答:选择具有高开关频率的直流/直流转换器很不错,因为可通过使用更低的电感和输出电容来满足输出电流纹波、输出电压纹波和负载瞬态等设计要求。这会减小解决方案尺寸并降低电源的总 BOM 成本。
现在,需要在效率和开关频率之间进行一些权衡。不过,使用高开关频率转换器时损失效率并不在权衡之列。可以肯定的是,在较高的开关频率下运行会增加降压转换器的开关损耗,但这也可以降低较高负载电流下的导通损耗,因为这允许使用电感较低的电感器,从而降低 DCR。
以下应用手册以 TPS628512 为例详细介绍了为何在高开关频率、较高电流和较高负载下运行时具有效率优势: