大家好,请教大家一个问题
我使用BQ24610RGET做一款充电器给电池充电,采用芯片控制脚STAT1 STAT2控制充电灯,充电过程控制红灯亮,充电结束绿灯亮。问题:
当电池充满指示灯由红灯转为绿灯亮,此时拔掉适配器,然后立刻再插上适配器,此时的充电灯指示为红色,需要过2~3分钟后,指示灯才转为绿色。
请问:指示灯为什么不是适配器插上时就为绿色,因为电池已经充满电了。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,请教大家一个问题
我使用BQ24610RGET做一款充电器给电池充电,采用芯片控制脚STAT1 STAT2控制充电灯,充电过程控制红灯亮,充电结束绿灯亮。问题:
当电池充满指示灯由红灯转为绿灯亮,此时拔掉适配器,然后立刻再插上适配器,此时的充电灯指示为红色,需要过2~3分钟后,指示灯才转为绿色。
请问:指示灯为什么不是适配器插上时就为绿色,因为电池已经充满电了。
您好,您能否分享一下原理图:显示哪个颜色对应于哪个 STATx 引脚。
此外当出现该问题时,您能否提供以下信息:
您好,该问题应该是电池在周期结束时未充满电。 很明显,因为充满电的电池电压为 4.13V ,电池的充电阈值范围为 4.07V 至 4.13V。 意味着如果甚至有一个较小的放电路径重新应用适配器时,充电器会重新启动新的充电周期。
请您检查与电池的连接,并确保已尽可能降低电池的阻抗。
此外建议您通过 ISET2 降低预充电 / 终端电流阈值,以获得更低的终端电流并接近全值充电调节电压。