This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24610: BQ24610RGET 充电灯转灯问题

Part Number: BQ24610


大家好,请教大家一个问题

我使用BQ24610RGET做一款充电器给电池充电,采用芯片控制脚STAT1  STAT2控制充电灯,充电过程控制红灯亮,充电结束绿灯亮。问题:

当电池充满指示灯由红灯转为绿灯亮,此时拔掉适配器,然后立刻再插上适配器,此时的充电灯指示为红色,需要过2~3分钟后,指示灯才转为绿色。

请问:指示灯为什么不是适配器插上时就为绿色,因为电池已经充满电了。

  • 您好,我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,您能否分享一下原理图:显示哪个颜色对应于哪个 STATx 引脚。

    此外当出现该问题时,您能否提供以下信息:

    • 输入电压
    • PH 电压
    • 电池电压
    • 充电电流的波形
  • 您 好
           附件为电路原理图,及具体问题的视频请查看,谢谢!
     
             STAT1引脚 显示红灯     STAT2引脚 显示绿灯
     
            
    • 输入电压   10V
           红灯过程中:
    • PH 电压    4.22
    • 电池电压   4.22
        充满电,绿灯亮:
           
                 PH 电压    4.13
    • 电池电压   4.13

    Charger_Board.pdf

  • 您好,该问题应该是电池在周期结束时未充满电。 很明显,因为充满电的电池电压为 4.13V ,电池的充电阈值范围为 4.07V 至 4.13V。 意味着如果甚至有一个较小的放电路径重新应用适配器时,充电器会重新启动新的充电周期。

    请您检查与电池的连接,并确保已尽可能降低电池的阻抗。

    此外建议您通过 ISET2 降低预充电 / 终端电流阈值,以获得更低的终端电流并接近全值充电调节电压。