This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TPS56339: 輸入有24V,可是沒有輸出電壓12

Part Number: TPS56339

你好,目前這個電路上電後電壓為0V,想請教一下這樣的問題是什麼,謝謝。

我量過前面的24V有進來,只是輸出為0V

  • 你好,還是我可以先如何確認我拿到的IC並非是不良品。例如要量那裏的波型。
    這電路很單純,我想至少應該要有電壓,而不是輸出為0V
    懇請指正,感謝。

  • HI

       首先建议芯片是直接购买自TI,或者购买自你们长期合作的伙伴(这样质量有保证),不要买电子市场,或者新的渠道商。(TI判定质量保准就是购买渠道)

       其次确认一下电路的焊接,可以空载测试,看一下SW脚是否有动作? 

  • Hi, Johnsin.

    感謝回覆

    關於採購的問題,我只能說,以我硬體RD的立場,我一定都是向貴司的代理商採購,或是向DIGIKEY。

    可是這顆料貴司的料況都是缺料,而且想申請SAMPLE也拿不到。(還是你可以提供SAMPLE?)

    向現貨商買料都是不得已的狀況。

    總之,謝謝回覆,以前我也用過類似的IC,先確認看看是否為不良品。

    • 正常來說我可以在SW量到什麼訊號,這訊號會一直存在嗎?? 還是什麼特定條件會量不到。
    • 關於ENABLE腳,DS說是可以FLOAT,這真的是可以FLOAT嗎。
    • 還有我的電路是否有問題,這個可能再幫我看一下。

    再麻煩了,感謝~

  • Hi, Johnsin.
    剛量了一下SW腳位,完全沒有起震,甚至是接近0V。
    想和你確認一件事,我目前用的這顆,輸出是完全空載,是不是因為空載這顆IC就自動停止運作,因為省電模式的關係??
    我曾經有用過類似的IC,只要沒有負載就不動了。

    ((J3是另外一塊板子的電源連結器,目前DEBUG是沒有接的。所以這顆POWER IC是空載。))

    還是說,這顆一上電SW就一定會有頻率訊號,不管是否有負載。

    沒有負載時、SW也沒有頻率訊號,就是IC壞了?

    這顆料,我目前是真的完全拿不到SAMPLE,目前是樣品DEBUG。

  • Hi, Johnsin.

    我剛剛試著加入一顆小負載,將輸出電流拉到10mA,結果狀況相同。
    是否可以協助我判斷這顆向中國淘寶買的TI IC是良品還是故障品,這樣我也才好和公司反應。

    我目前怎麼樣測SW腳就是無輸出波型。

    還有ENABLE不接真的可以嗎。

    如果說,目前我測試的這幾顆IC是故障品。

    可能就再麻煩Johnsin建議我目前沒有採購和可以申請sample的替換料件,感謝。

  • HI

       波形可以参考datasheet第19~20页图23~25.  

       主要是看轻载SW是否有波形出来,如果完全没有反应很可能是芯片问题,因为整体电路比较简单,无论是电路还是layoutdatasheet都有参考。

       比较担心的就是货源问题,如你所说,现在很多芯片都缺货,所以希望你们芯片来自你们长期合作的渠道上,如果是电子市场或者是突然切入的渠道商很容易出现质量问题,当然直接购买自TI是最好的。