This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ76952: BQ76952的CRC问题

Part Number: BQ76952

您好,想请教两个问题:

1、BQ76952默认是不带CRC的,是不是通过某种设置能设置为带CRC的吗?如果可以设置,如何设置?

2、BQ7695202默认是带CRC的,是不是通过某种设置能设置为不带CRC的吗?如果可以设置,如何设置?

  • 您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 1、BQ76952默认是不带CRC的,是不是通过某种设置能设置为带CRC的吗?如果可以设置,如何设置?

    您好,可以,您可以在Settings:Configuration:Comm Type的设置中更改。请参阅 TRM中的 Chapter 9 Serial Communications Interfaces。如果您要在上电时更改其默认设置,必须在 OTP 中对其进行编程。

    此外请注意,如果您更改为 CRC ,则必须在之后连续发送 CRC。 如果从 CRC 进行更改,那么必须首先发送带有 CRC 的命令。