Other Parts Discussed in Thread: LP87524P-Q1, , AWR2243
TI的工作人员:
您好。关于LP87564-Q1与LP87524P-Q1芯片替换存在一些问题:
我在应用AWR2243雷达4芯片级联EVM板子的时候,AWR2243雷达4芯片级联EVM板的射频电源用的芯片是LP87524P-Q1,并输出1.8V,1V等电压。
现在我想用LP87564-Q1去替换,我对比了两个芯片手册,芯片管脚是一样的,并且4相位典型电路也一样,并且在应用中都是关闭了外部时钟。
但是奇怪的是,我用LP87564-Q1直接替换掉雷达板子上的LP87524P-Q1, 电源输出电压是0V. 为什么电源芯片无法正常工作?