主题中讨论的其他器件:UCD90120A、UCD9090、UCD90160A、UCD90160、UCD90320U、UCD90120、UCD9090A、UCD90124、UCD90124A、 UCD90320
如果该序列挂起,请检查该序列在哪个步骤卡住,然后找出原因。例如,如果电源轨 3 无法启动,请首先检查其 EN 引脚状态。如果 EN 引脚被置位,请检查 POL 控制器。如果 EN 引脚未被置位,请检查电源轨 3 的相关性(例如其 GPI 相关性)以及之前的电源轨是否已达到电源正常状态等等。
如果该序列需要很长时间才能完成,请检查相关性中是否存在门控条件。例如,整个序列可能会等待 GPI 相关性很长时间,或者等待一个电源轨升压或将输出电压放电至其电源正常开启/关闭阈值很长时间。
您可以设置“时序超时”参数来确定要满足的相关性的最长等待时间。当电源轨被指示改变状态(从“开/关配置”或“故障关断从轨”)时,计时器开始计时。当超时周期到期时,电源轨无论如何都会执行一项操作。

有关更多常见问题解答,请查看以下文档。