Part Number: LM22676
lm22676 有时一上电就会烧坏,原理图如下
,负载是风扇(每个风扇约500mA),输入端有tvs保护,输出电压是0到24V可调,帮忙看看是不是原理图有什么问题,谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: LM22676
lm22676 有时一上电就会烧坏,原理图如下
,负载是风扇(每个风扇约500mA),输入端有tvs保护,输出电压是0到24V可调,帮忙看看是不是原理图有什么问题,谢谢!
Hi
风扇是感性负载,此时建议你选择的电感饱和电流大于芯片最大开关电流,同时将输出电容尽量放大一点点。
原理图直接参考在线仿真webench,但如上建议参照。
您好,现在还有一个问题请教一下,老化过中发现,30v以下输入没有问题,30v以上就不稳定有些上电烧有些高温烧,麻烦您看看什么原因,谢谢!
HI
对于降压芯片输入电压越高,电感峰值电流越大,如果你需要考虑高温下的应用,建议选择的功率电感饱和电流高一点。同时注意散热设计。