Part Number: TPS562208
使用PSPICE TI工具进行TPS562208稳态仿真时,设计电路图如下,输入电压为12V,输出电压为5V,电流1A。相对于demo例程仅修改反馈电阻阻值以及功率电感感值。

在仿真时发现开关波形上存在抖动,结果如下

进行对应位置放大后如下:

当通过调整上反馈电阻R1阻值,来改变占空比时,其开关波形呈现如下特点:
1、尝试降低R1阻值到30K,使得占空比降低,结果上表现正常
2、调大R1阻值到100K,占空比更大,依旧存在抖动


怀疑:是否是占空比大于某值后,电源工作状态存在一些问题?该如何理解开关波形中存在的异常波形,是否有合理的解释?以及正常设计中是否会实测出现此问题,如果会有,那么过程中该如何规避。