Part Number: LM2677
此物料在上机使用过程中,发现电压过低,是否可分析原因

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
电路比较简单,看一下型号是否用成了LM2677-5 , 可以看一下波形,如果都正常,就是输出电压为5V.
如果不是的话,轻载测试下,看输出电压是否仍稳定在5V?
Hi
你们能拿到一些测试信息吗? 仅仅电压偏低,不良的可能性很多。
如上如果固定异常都是5V, 有可能芯片版本错误。 如果是偏低到不同程度,带载较低,也可能是电感饱和。 其次如果layout不好,功率回路太大可能影响芯片的带载能力,提前保护也可能导致输出电压偏低。
HI
测试现在重载下5V是否是稳定的?以及轻载下是否仍然是稳定的5V?