Part Number: UCC28711
你好,原理图含参数

TOP顶层

BOTTOM底层

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
R32和R34建议对调。
有没有测试驱动电压波形,和CS电压波形?
这个设计主要就是变压器设计,可以先轻载测试, 在中载测试看看不良模式?看看驱动和CS电流保护波形。
1)输入36Vdc时,输出功率20W,下MOS已50度,示波器串联N-MOS管压降32Vds
2) R32和R34 已对调
不是问题,请提供邮箱方便沟通或发内容到huangwenwei@enersz.com邮箱,谢谢
Hi
相关测试波形或者对于不良说明直接放到网站即可。

这波形时输入电压400Vdc时 ,输入功率18W,输出23Vdc带100R,听到不尖叫的声音;
需求是输入1100Vdc时才能有稳定24Vdc输出,1200Vdc时过压保护无输出,如何处理?
HI
你的设计基本上可以参考: https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/zhcu107a/zhcu107a.pdf
主要注意变压器的设计,同时带载建议用电子负载,电阻负载可能因为寄生参数引起异常。
过压保护,见上述文档18页5.29,调整分压电阻即可。
Hi
这个波形是正常的, 你可以对照一下上述user guide里面的波形。
频率调整,需要调整变压器设计,你可以看user guide 第18、19也计算。