This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24072: 电池重新充电问题,请看

Part Number: BQ24072

BQ24072,电池电压掉到Vrch才会重新充电。如果配上电量计,就会出现如下情况:当电量在约90%以上时,接上适配器不充电,必须用到90%以下才会充。

这怎么解决呢?如何才做作到像手机任一电量时,接上充电头都能充到100%?

  • 你指的是90%的VBATREG电压吗?是否能提供一些波形以便于我们分析问题呢?例如当 BAT 低于 90% 和高于 90% 时,/CHG 电压、BAT 电压和电池电流是怎样的?

  • 老师你好,是这样的,用BQ24072管理,它的VBAT(REG)=4.2V,即充满后为4.2V;VRCH=4.1,即电池电压掉到4.1V以下,才会重新充电。

    问题:比如当电池电压掉到4.12V时,此时电量计的电量已经不是100%了,假设为95%,那么此时接上充电头,并不会充电。

    用户看到就很奇怪,说电池电量没有满,为什么不充电呢?Joy

  • 这款芯片就是这样设计的。

    如果希望将电池保持在 100%,建议切换 /CE 引脚以保持设备充电或选择低终止电流。

    保持它不断为电池充电的问题是防止过度充电并保持电池的健康。