This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LM5116: 空载是工作异常

Part Number: LM5116


项目背景:输入电源:30V-70V,输出需求:24V/8A;

问题描述:目前空载的时候,电源48V给板子供电,电源输入端有40mA电流,电压输出24V正常;

问题1:空载情况下有40mA的电流是否正常??

问题2:上述空载情况下电感有点发烫?

目前调整了一下参数,问题依旧,是否有好的建议,谢谢!

  • HI

        这种外置MOS 的控制芯片,在没有powersaving模式的情况下,静态电流是会很大的,一般20~30mA是有可能的,40mA有些大。

       建议选择Qg尽量小的MOS,  工作频率略微低一点,如200kHz左右, 这样都可以有效降低静态电流。 如果要提高效率,VCC建议电感绕组供电。

       空载电感发烫,首先确认一下驱动上是否有异常,其次输入电容略微放大一点点。从描述看24V正常,意味着电感上没有异常震荡,再确认一下电感质量。

  • HI 感谢回复!

    在今天调试中,还有如下的疑问,帮忙解答,谢谢!

    问题1:

    电路参数:功率电感参数:电感值:15uH 精度:±20% 额定电流:8.5A 直流电阻(DCR):29mΩ;  输入48V,输出24V,工作频率:250KHz(Rs=12.4KR);

    我将Cramp电容进行调整,在220pf内(试过180pf,200pf),输出电压不到为24V只有22V,直流电源的电流降低到12-20mA,空载功耗下降,电感不发热。但是此时不能带载,带载时会把电压拉低,同时反馈电压低于1.215V;

    Cramp电容调整到220pf以上-470pf时,输出电压正常24V,空载时电流源的电流40mA,能正常带载;电感发热;

    疑问:Cramp电容会有这么大的影响吗???Cramp电容越大发热越快,电流源输出电流越大,这是为什么???

    问题2:

    电路参数:功率电感参数:33uH ±20% 5.5A 75mΩ;  输入48V,输出24V,工作频率改变,Rs电阻改为:15.8KR;

    空载时:Cramp的电容现象和上面一样,此时容值要选择要大一些,几nf的时候会发热很快,几百pf的时候相对不怎么热;

    将Cramp电容改为470pf时,电源输出电流还是一样40多mA,但是电感相对不那么热,比之前相对效果好;

    目前还有什么方法可以将功耗和电感发热降低吗,目前是空载,带载的情况是不是更热????期待回复,谢谢!

  • Hi

        上面提到调整频率,和选择Qg尽量小的MOS 有做确认吗?

  • HI

     昨天测试的时候有把频率调低,大概220Khz时,配合其他参数调整电源的输出电流有降低,大概33mA左右,后面再把频率调低变化不大;

    Qg尽量选择小的MOS,今天已经找到物料,预计明天测试;

    另外说的电感发热问题,从调试来看和电感本身关系不大,我把LM5116外围参数调整后,现在电感相比之前发热不那么严重。感觉还是需要把功耗调低,电感发热才会消除。

  • HI

       确认不是电感问题,然后在确认是否有可能是输入电容的问题(以往见过类似的原因是输入电容造成的)。其次就是轻载下的不稳定,看有没有造成电感自激。

       外部MOS的控制器,如果选择尽量小Qg的MOS(十几个nC, 甚至更小),应该可以进一步降低静态电流。