需要找这样的boost芯片,Vin=8-12.6V,Vout=12.6,Iout=10A,带PWM输入控制输出电压,请帮忙推荐型号,感谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
可以选择TPS43060/ TPS43061
或者你可以借助webench,以及网站快速搜索选型: https://www.ti.com.cn/zh-cn/power-management/non-isolated-dc-dc-switching-regulators/step-up-boost/products.html#p238min=0.3;8&p238max=12.6;100&p634min=-70;12.6&p634max=12.6;500&p834typ=18.1125;20&p212max=36.50793650793651;100
webench可以从任何有波形的芯片网站进入,然后点击"new design” 输入参数就可搜索出所有符合要求的芯片,然后再根据效率,成本,简易度来细选。
Hi
带PWM输入控制器? 是否是要驱动芯片?
我没有看到过强调带PWM输入的控制器? 是类似LED 调光的PWM控制吗?
HI
建议你直接用MCU做数字电源,通过I/O口输出PWM信号加驱动芯片做升压,同时适合做输出电压可调。只是升压架构的同步驱动芯片难找,TI是没有的,只能做非同步,效率比较低。
或者你选择电源芯片也是可以,不需要带PWM, MCU驱动输出PWM滤波成直流来调节FB(通过二极管,电阻接到FB, 做输出电压可调。或者借助MCU的DAC输出信号来做调节也行,同样是通过二极管,电阻将电压接到FB,通过DAC输出改变输出。
MCU驱动输出PWM滤波成直流来调节FB(通过二极管,电阻接到FB, 做输出电压可调。或者借助MCU的DAC输出信号来做调节也行,同样是通过二极管,电阻将电压接到FB,通过DAC输出改变输出。
这种方式会不会存在烧坏电源芯片,或影响电流输出的风险?
Hi
没有,在原有的反馈基础上增加可调信号来控制输出。
我的担心是:这种方式会不会存在烧坏电源芯片,或影响电流输出的风险?
Hi
没有的,一般都是这样做,或者直接做成数字电源。