This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 什么是重新启动(重试)和重新定序?

主题中讨论的其他器件:UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD90120UCD9090AUCD90124UCD90124A、 UCD90320

重新启动仅禁用然后启用故障电源轨,从而了解它是否可以从先前的故障中恢复。重新启动仅应用于故障电源轨。器件会重复此过程,直到重新启动次数耗尽。

重新定序应用于故障电源轨及其故障关断从电源轨。所有被指定为故障电源轨的故障关断从电源轨的电源轨,都将先根据自身的关断时序被禁用。然后,器件会尝试对所有电源轨定序,从而了解它们是否可以从先前的故障中恢复。

重新启动次数用完后,便会发生重新定序。重新定序的最大数量在“Global Configuration”选项卡 →“Misc Config”下进行配置。

图 21 显示了重新启动和重新定序的流程图。

UV 故障只能设置为重新启动一次,因为在单元达到调节值之前无法检测到 UV 故障;否则,电源轨绝不会在最初开启。这意味着每个 UV 条件都是一个独特的事件,因为电源轨在事件发生之前会先经过调节。

为了处理 UV 条件之后电源轨无法启动的情况,应使用 TON_MAX_FAULT_LIMIT(它在 GUI 中的“Turn On Delay”设置下被列为“Max Turn On”)。这设置了电源轨应处于调节范围内之前允许的最长时间。如果超过此值,则会声明一个故障,并有单独的故障响应会处理此情况(使用不同的名称“Time On Max”)。“Time On Max”可设置为多次触发。

有关更多常见问题解答,请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答 

  • 我们建议您在发布新问题之前先搜索 E2E支持论坛,E2E支持论坛已经拥有数十万个已得到解答的话题。  这通常是解决问题的最快方法。