This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 故障关断从电源轨是什么?

Other Parts Discussed in Thread: UCD90120, UCD90124

主题中讨论的其他器件:UCD90120UCD90124UCD90120AUCD9090UCD90160AUCD90160UCD90320UUCD9090AUCD90124A、 UCD90320

故障关断从电源轨是故障电源轨的从电源轨。每个电源轨都可以有自己的故障从电源轨(如图 18 所示)。当主电源轨发生故障时,如果其响应是关断,则所有从电源轨也会关断。如果为主电源轨指定了重试次数,则从电源轨会保持运行,直到所有重试次数都用完。对于 UCD90120 和 UCD90124 器件,从页面的关断方式与主页面的关断方式相同(立即关断或软停止)。对于 UCD90120 和 UCD90124 以外的器件,使用时序断开依赖项和 TOFF_DELAY 来关断从页面。在故障从电源轨关断期间,从页面不执行任何重试。在关断后,从电源轨被锁闭,就好像它们遇到了故障一样。在从电源轨的 MFR_STATUS 字中会设置一个状态位,指示它们被锁闭的原因。如果在主电源轨的故障响应时启用了重新定序,则故障关断从电源轨将与主电源轨一起执行重新定序。

如果主电源轨的故障响应设置为忽略并继续运行,则故障关断从电源轨将毫无意义。

有关更多常见问题解答,请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答 

x 出现错误。请重试或与管理员联系。