This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] 当电源轨的 ON_OFF_CONFIG 设置为 AUTO 模式时,用户应如何实现下电时序?

主题中讨论的其他器件:UCD90120A、UCD9090、UCD90160A、UCD90160、UCD90320U、UCD90120、UCD9090A、UCD90124、UCD90124A、 UCD90320

“Auto Enable”意味着 UCD90xxx 器件在上电后自动对电源轨定序。它不受 CONTROL 引脚或 OPERATION 命令的控制,因此您不能使用 CONTROL 引脚或 OPERATION 命令断开电源轨时序。当 ON_OFF_CONFIG 设置为 AUTO 模式时,唯一能够启动下电时序的原因是故障响应。

要启动“正常”下电时序(与故障关断相反,故障关断可触发故障记录和警报线路),一种方法是在“On/Off Config”设置中选择“CONTROL 引脚”或“OPERATION”命令,而不是使用“Auto Enable”(或“None”)。然后,需要使 CONTROL 引脚有效或发送 OPERATION 命令来开启电源轨时序;同样,使 CONTROL 引脚无效或发送 OPERATION 命令可断开电源轨时序。CONTROL 引脚是一个特殊的逻辑 IO 引脚,是 PMBus 端口的一部分。OPERATION 命令是 PMBus 命令。在 Fusion Digital Power Designer GUI 中,可在“Monitor”页面内切换 CONTROL 引脚状态或发送 OPERATION 命令。

另一种断开电源轨时序的方法是通过“引脚选择状态”特性。您可以定义多达三个 GPI 引脚,从而在多达八个电源轨状态之间切换。在每个状态下,可以将某些电源轨编程为开启,而将某些电源轨编程为关闭。最简单的情况是可以有两种状态,通过一个 GPI 引脚切换。在状态 0 中,所有电源轨关闭;在状态 1 中,所有电源轨开启。在两种状态转换期间,需要更改导通和关断状态的电源轨按顺序遵循各自的延迟和依赖项设置。可通过 Fusion GUI 配置“引脚选择状态”。请注意,要使用“引脚选择状态”功能,“On/Off Config”设置必须为“OPERATION Only”或“Both CONTROL Pin and OPERATION”。

有关更多常见问题解答,请查看以下文档。

UCD90xxx 系列常见问题解答