Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
大家好!
BQ24610 温度保护是0~45°C( R9=9.31KΩ,R10=430kΩ)我想改到0~60°C R9、R10电阻改到多少?用户手册上的公式没看懂,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
BQ24610 温度保护是0~45°C( R9=9.31KΩ,R10=430kΩ)我想改到0~60°C R9、R10电阻改到多少?用户手册上的公式没看懂,
您好,数据表中唯一不知道的是 RTH_HOT 和 RTH_COLD。 这些分别是所选热敏电阻在所需的 60C 和 0C 时的值。 请插入这些值,并插入 V_LTF 和 V_HTF。 然后这些数字应用实际的电压,而不是百分比。 也就是说,如果 V_LTF 为 VREF 的 73.5% ,请将其替换为 2.43V。 此外将 V_TCO 替换为 1.14V。