This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

LP87524J-Q1: LP87524J-Q1 给IWR6843电源方案的替代

Part Number: LP87524J-Q1

请教一下,由于LP87524J-Q1 目前供货存在问题。请问有没有3 通道PMIC或者分立的Buck等电源的替代方案能够符合要求?

  • HI

        没有可替代的,这类PMIC有接口控制可以配置输出,并且有时序控制,也可以灵活的使能控制。 但如果用分立元方案供电的话会非常麻烦,而且实现配置设置比较困难,不被建议。

  • 注意到lp87524B,引脚和功能上与lp87524J兼容,唯一不同是default值。那么问题是iwr系列能否仅在3v3这一个电源轨存在时,ARM M4能否独立工作,即RF部分不工作。

  • HI

       不同的处理器,对应不同的PMIC(甚至同一芯片的不同版本),除了默认值不同外,还有独特的时序控制,以及负载控制。所以即便pin脚兼容(同一芯片),但是因为版本不同,对于不同处理器,在控制上想要通过修改配置非常困难,甚至不能。建议你参照处理器选择对应的PWIC.