BQ34Z100的电路设计,没有采用参考电路的MOS管设计
1、直接给CE和REGIN一个由单片机接出来的3.3V电压
2、BAT管脚直接通过分压得到
3、通过IIC进行通信
4、SRP、SRN按参考电路接的
5、其余不接
请问有什么错误的地方,电路连接后怎么看芯片是否工作?
软件设计:请问有没有通过IIC通信的整个系统的C语言代码可供下载?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Jie,
你好,参考电路使用的MOS管是为了不同串数电池设计的,对于您的设计
1. REGIN会接入到内部的LDO给bq34z100供电, 请确认单片机能否提供bq34z100 normal状态下的工作电流
2.请在I2C上串接0欧姆电阻,方便研发阶段调试
电路连接后,可通过I2c按照DATASHEET上的指令读取HW_version,SW_vesion,看是否有正确的返回值。您也可以申请EV2400调试器使用EVSW软件进行操作。可在ti.com的bq34z100的产品主页进行下载 http://www.ti.com/product/bq34z100
附件中是基于MSP430的I2C 代码,供您参考
.
Jessica
谢谢。
我现在能进行读写了,但发现芯片是在ROM模式下(地址是0X16),
按照http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35/t/17524.aspx给的方法退出不了,请问是什么原因,有可能是电流原因吗?
ROM模式是芯片变成普通EEPROM吗?
(我是在没接电池的情况下测试的)