Part Number: TPS54424
有一台样机1.8V输出测量SW对地是短路的,换上一颗TPS54424,开关机几次后SW对地再次短路。检查发现boot电容被磕掉了,补回去后恢复正常。
想请问为什么BOOT脚的电容缺失会烧掉下管MOS(即SW对地短路)?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TPS54424
有一台样机1.8V输出测量SW对地是短路的,换上一颗TPS54424,开关机几次后SW对地再次短路。检查发现boot电容被磕掉了,补回去后恢复正常。
想请问为什么BOOT脚的电容缺失会烧掉下管MOS(即SW对地短路)?

HI
芯片SW不一定是因为boot电容缺失烧掉的, 电容撞击首先应该是内部短路,即便是这样影响的是chargepump电路或者说是高边MOS的导通控制,一般不会引起底边MOS烧掉(这样SW才会短路)。
HI
也就是你做过实验,只要拿掉chargepump的电容,就会烧芯片SW吗?
没有chargepump电路支持高边驱动供电,高边MOS不带开,不应该烧SW.
请问输出有电压吗?
没有做过实验,只是从两次SW短路的现象推测,连续坏两颗而且是同一现象,不得不怀疑。
没有Cboot的时候用万用表点是有电压输出的,示波器量的话看输出波形是震荡的。
HI
不应该是这个原因。
在通电中撞损电容,那就不排除,因为这个时候电容首先是短路,当低边MOS导通时,相当于将VCC短路到GND, 这个时候有可能烧MOS, 但也可能烧chargerpump。