This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
目前在使用中,LM4040AIM3-2.5这个芯片在某一型号中出现几十个损坏,损坏现象为当温度升高到30°以上时,电压会变成2.44V,并且单片机采样值有较大的异常(12位ADC采样同一电压会从600多升到900)。物料确认是从正规平台采购,并且别的型号产品没有这个异常。
在排查中发现,设计中误把1、3引脚短接,查看手册发现上面说2、3引脚之间有一个寄生肖特基二极管,想咨询一下如果1、3引脚短接,会造成基准芯片损坏吗?
HI
1,3脚短路是有可能损坏芯片的,如第一页示意图,1,3脚短路相当于输入电压接到输出,没有了限流电阻,容易损坏稳压管。
请问怎么会是输入电压直接到输出呢,3引脚我看是没有电路连接的,要悬空,1引脚是2.5V,2引脚是地,我是13短接,不是12短接
Hi
可能封装不同,能否直接用pin脚来说明,例如错误将哪两个脚短路了?
Hi
如果是悬空即便短接在一起应该不会有问题,但是我这边没法验证,有很多芯片连接后没有问题,但是又少量的芯片连接后又有问题。
所以一般建议是悬空的。
HI
一般出现这种情况,我们首先是悬空处理。
如果不悬空,出现不良,一般都是反复on/off测试,看是否模拟出不良来,没有别的方式来判定不良原因,因为芯片内部的影响没法判定。