This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] BQ25700A: 为什么 BQ25700A 在初始通电期间开始充电?

Part Number: BQ25700A
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQ25713, BQ25710, BQ25720, BQ25730, BQ25723

器件型号:BQ25700A 
主题中讨论的其他器件:BQ25703ABQ25713BQ25710BQ25720BQ25730、 BQ25723

当电池电压为零或完全耗尽时,需要主机为其充电,但有时主机会关闭电池。BQ25700A 具有自动唤醒功能来解决这种情况。BQ25700A 将在 30 分钟内自动启用 128mA 充电电流。当电池充电超过最低系统电压时,充电将终止,AUTO_WAKEK_EN 位将复位为低电平。

对于 BQ25700A/BQ25703A 和 BQ25710/BQ25713,AUTO_WAKEUP_EN 位的默认设置为 1。

对于 BQ25720/BQ25723 和 BQ25730,AUTO_WAKEUP_EN 位的默认设置为 0。

  • 我们建议您在发布新问题之前先搜索 E2E支持论坛,E2E支持论坛已经拥有数十万个已得到解答的话题。  这通常是解决问题的最快方法。

x 出现错误。请重试或与管理员联系。