Part Number: BQ24610
Other Parts Discussed in Thread: BQ24630, BQ24616, BQ24617, BQ24618
器件型号:BQ24610
主题中讨论的其他器件:BQ24630、BQ24616、BQ24617、 BQ24618
具有电源路径的电池充电器会自动为系统负载将电源切换为适配器或电池电源。BQ24610 和 BQ24630 将 SRN 作为电池电压,将 VCC 作为适配器电压。如果 VCC 处的电压低于 SRN 处的电压,则充电器处于睡眠模式。有关详细信息,请参阅睡眠比较器规格。 当充电器处于睡眠模式时,电池通过 BATFET 为系统供电。VCC 上的适配器电压达到阈值并且退出睡眠模式后,适配器电源将通过 ACFET 连接到系统。
有一个先断后合逻辑可将 ACFET 和 BATFET 保持关闭 10us,以防止击穿电流。栅极驱动提供快速关断和慢速开启功能,从而在切换任一 FET 时实现软启动。
同样的工作原理适用于以下充电器:BQ24616、BQ24617 和 BQ24618。