Part Number: UCC28600
你好。我最近在使用UCC28600进行反激式开关电源的设计。但是不知道什么原因,电源输出是一抖一抖的,并且芯片供电引脚的波形,也比较古怪。下图是我的输出波形(蓝色)和VDD波形(绿色)。可以看到次级的输出是一阵一阵的,而供电引脚上是呈现一个不断重启的状态。

之后,我测量了变压器辅助绕组上的供电,发现供电只在一个时刻有,mos管只导通了一下,所以中间那些时候,芯片是被关闭了,然后又经历一个给电容充电,达到13V后开启,再关闭,重启,如此循环。

我想问一下,我的猜测是否正确,问题是出在了什么地方呢,我该如何解决。附上我的原理图。感谢你的帮助!谢谢!