This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TPS61022: 关于 PFM 运行

Part Number: TPS61022


器件型号: TPS61022 

Q


  1. 我对 TPS61022 的 PFM 行为有两个问题。
    我来谈谈 TPS61022 的 PFM。


    您能告诉我 PFM 的脉冲类型吗?
    我想了解方法类型,如切换跳过方法和单脉冲方法等。
    下图是否与右侧图对应?

  2. 我们必须独立于仿真来估算糟糕情况下的输出电压波动。
    请告诉我如何计算 PFM 运行的纹波电压。
    我检查了下面的主题。
    但没发现针对延迟时间的规定。
    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1058121/tps61022-pfm-noise-reductions-help/3916554?tisearch=e2e-quicksearch&keymatch=tps61022%20pfm#3916554

    您能告诉我延迟时间的糟糕情况值吗?
    我还想知道如何计算 PFM 条件下的 Ton。

    以下公式即使在 DCM 条件下也可以使用吗?
    ・D≒1-VIN/Vout
    ・TON=D*(1/f)

    请针对 PFM 条件下的糟糕情况纹波电压计算向我提供一些建议。
  • A:

    您能告诉我 PFM 的脉冲类型吗?

    [WW] 它与右侧类似,但仍然有不同之处。当上升 FB 达到 PFM 基准时,内部比较器会在延迟时间后将两个 FET 设置为关断。延迟时间为几微秒。

    您能告诉我延迟时间的糟糕情况值吗?

    [WW] 延迟时间的糟糕情况未定义,恐怕很难对其进行量化。

    以下公式即使在 DCM 条件下也可以使用吗?

  • Q

    感谢您的响应和支持。
    >[WW] 它与右侧类似,但仍然有不同之处。当上升 FB 达到 PFM 基准时,内部比较器会在延迟时间后将两个 FET 设置为关断。延迟时间为几微秒。
    我理解您的解释。
    但是,我想问您另外一个问题。

    “内部比较器会在延迟时间后将两个 FET 设置为关断”

    您能告诉我“微秒”的最差规格吗?
    我想根据此信息估算脉冲的纹波电压。
    从另一个角度来看,Webench 等仿真工具延迟为多长时间?

    如果没有数字信息,
    您能告诉我未指定延迟时间的背景和产品概念吗?

  • A

    您能在下面看到我的评论吗?如有任何问题,请告知我。谢谢!

    您能告诉我“微秒”的最差规格吗?

    [WW] 我恐怕很难给出最差的规格,因为我们不在 ATE 中测量这一规格。因此,鉴于工艺、温度和不同情况的变化,我们无法提供任何数据。

    从另一个角度来看,Webench 等仿真工具延迟为多长时间?

    [WW] Webench 源自 PSPICE 模型。See below: FB 滤波时,延迟设置为 6us。据我所知,延迟时间是在工作台上测试的,但在各种临界情况下不必完全相同,因为它只是为了模拟“行为”。此外,通用 pspice 模型的延迟与此处设置的延迟不完全相同。例如,如果我在 U624 中将延迟设置为 3us 上升和 3us 下降。它有时只有 1.5us 和 1.5us,这是毫无理由的。 

  • Q

    感谢您的支持。
    我想问您最后一个问题。

    >延迟时间为几微秒。
    我从一位客户那里得到了有关上述内容的问题。
    客户对未指定延迟时间表示怀疑。
    因为,如果没有最长延迟时间,
    重复 OVP 和跳过开关的个体也将是良好的 IC。

    我还认为测试过程中会检查糟糕情况的延迟时间。
    我完全理解这会是微秒级时间,但是否真的没有关于糟糕情况延迟时间的信息?

  • A

    我在内部进行了查看,没有关于糟糕情况延迟时间的信息。