This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] BQ51013B: 需要有库存且易于获取的 RX 线圈

Part Number: BQ51013B


问:

在寻找易于获取的替代接收器线圈时,EVM 用户指南中以及数据表中推荐的线圈很难找到。  线圈应能与 bq51013Bbq51050Bbq51003 以及类似器件配合使用。

  • 答:

    我们在某些设计中使用的较新线圈是 Wurth Electronics 760308103215。  此线圈目前在多个经销商处有库存。  它是一个更大的线圈,并具有稍高的电感,这将是一个很好的特性组合并提供良好的性能。

     

    制造商 – Wurth Electronics

    器件型号 – 760308103215

    尺寸 – 48mm x 32mm

    电感 – 14.3uH 

    输出电流范围 – 50mA 至 1000mA

    应用 – 通用 5V 电源