Part Number: TPS2420
Other Parts Discussed in Thread: TPS2590,
问:
TPS2420 是否可以作为 TPS2590 的引脚对引脚替代产品?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
答:
TPS2420 可以用作 TPS2590 的引脚对引脚替代产品。从下图可以看到,两个器件的引脚布局相同,封装尺寸也相同。它们还具有相同的工作电压和电流范围。


除引脚 13 和 14 外,所有引脚功能均相同。唯一的区别是 TPS2590 中的引脚 13 和 14 接地,而 TPS2420 中的引脚 13 和 14 分别为 IMON 和 PG。因此,您可能想知道 TPS2420 中的 IMON 和 PG 是否可以接地?答案是肯定的。
PG 引脚可以接地,因为它是一个开漏引脚。
IMON 引脚也可以接地,不会影响器件性能,因为它只连接到输出阻抗极高的电流源。