Part Number: LM5140-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LM5143-Q1
TI的工程师,你们好
5140的规格书中计算电感采用的如下公式,公式中的LX是推荐值,会导致我在选用440k的频率时,电感感值比较大,
我在TI的其他很多电源芯片,比如5141中看到的LX=0.3xIout,我能否也按此LX的定义来计算5140的输出电感

谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
不建议,建议按照datasheet提供的公式来算。
这个芯片的计算方式,和其他降压芯片计算方式有所差异, 这应该是芯片内部控制的差异。
电感的选择和频率关系很大,如果要电感感值较小,就需要选择较高的开关频率。
你好
我也考虑了采用2.2M的频率,但是按照5140规格书中的公式计算出来的MOS管的功耗可以达到6~7W,太高了,
如果降低到440K,输出电感要12uH左右,输出电容约要683uf,数值都挺大的,占用的空间也比较大,
或者你那边能不能方便推荐一颗车规的物料给我,应用场景如下:
输入电压6V~27V,输出两路5V,一路最大电流7.8A,一路最大电路5.5A
谢谢。
HI
这颗芯片的效率确实不是特别高,不到90%。
可以看看LM25143_Q1
你好
官网上只找到非车规的LM25143的规格书,这颗车规料还没释放量产吗,谢谢。
HI
应该是LM5143-Q1.
但是效率也高不了多少, 对于降压芯片,输入,输出压差比较大的情况下,效率都会降下去。
Hi
5143我看了,输出电感和电容的计算方法跟5140不一样,会导致同样应用场景下,输出电感和电容小很多,目前根据我们的应用场景,5143比5140更好点,
多谢支持。