Part Number: LM25017
LM25017测试动态纹波时(输出5V,额定电流400mA),有哪些测试要求?电流变化率和周期一般怎么设置?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
这个要看你客户的要求,或者说是负载的要求,例如电流从0mA跳到400mA, 输出电压的变化幅值需要小于多少。
Hi
这个主要按照客户负载的要求来做,例如客户负载在工作中存在跳变,这个时候电压也会有变化,需要维持多少才能让负载更好的工作。这个规格我们没有的,是客户负载决定的。