Other Parts Discussed in Thread: LP8758-B0, , LP8758-E3, LP8758-EA
使用用途: 做SOC Vcore使用;
有看到
LP8758-B0(4路并用),
LP8758-E0(单路应用),
LP8758-E3,(单路应用),
LP8758-EA;(单路应用),
1:想了解用在SOC 上的话E0/E3/EA 这三款能否实现两路并联使用?
2:这三款应用上的区别是什么?要怎样选择?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
LP8758-E0 , 四路四相, 默认输出电压见datasheet 第一页。
LP8758-E3 , 四路四相, 但输出默认电压与LP8758-E0不同, 见寄存器配置信息(datasheet 第32页之后)
LP8758-EA, 四路单相
Hi
四路四相输出的E0/E3版本,不建议两路并联输出,本身芯片设计是为了四路输出,独自反馈控制,并且默认电压输出不同。
HI,
如上: 四路四相输出的E0/E3版本,不建议两路并联输出,也不建议1+3 等。 本身芯片设计是为了四路输出,独自反馈控制,并且默认电压输出不同。
Hi
我们没有这类工具,建议你联系TI Sales, 应该可以定制。
HI
也不行的,如你所说,芯片内部四和一,公用一个反馈,如果做成2组,会差一个反馈(所以不能拆成1+3,或者2+2)。
Hi
不建议这样做, 可以选用其他芯片来做,没有必要执著用这款芯片。