Part Number: TPS65266
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130, ,
项目背景:输入电源:5V,输出需求:1V/3A,1.2V/2A,1.8V/2A,原理图是按照数据手册的参考电路
问题描述:目前空载的时候,5V电源给芯片供电,电源输入端有15mA左右的电流,电压输出1V,1.2V,1.8V正常,做了以下尝试:
1. 拉低每一路的EN或者将电感去掉,输入端的电流均会下降5mA左右;
2. 拉低所有的EN,输入端的电流在uA级别;
3. FB的电压为0.6V;
4. 将万用表串接进电感的左侧,有0.13mA左右的电流;
5. 测量了电感左侧的驱动波形如下:

6. 用同一颗电感,在TLV62130进行测试,空载时候的电流低于1mA;
问题:
1. 10几mA的静态电流是否是正常现象;