Part Number: LM3423-Q1
Other Parts Discussed in Thread: LM3423
根据数据手册和评估板进行布板后,实际打板测试时输出电流为1.5A时发现电流纹波较大,约为50-100ma左右,仔细检查后发现电流在2us左右,与开关频率近似,在测量mos管Q1后发现其基极电压在开启和关闭时会产生震荡,以此引起了电流的变化。请问这个震荡是由什么原因引起,如何消除这个震荡并且将纹波电流控制在10ma以内。
附mos管原理图部分(r14阻值实际为0Ω)

图1为1.5A输出电流的波形图,震荡幅值大概为上下50ma。

图1
在发现这个问题后,改变了电感值从47uh改变为33uh,同时在mos管基极增加阻值,从0Ω改变为2.2欧姆,纹波变小,约为上下25ma左右,但仍然存在影响。
图2中黄色波形为电流波形,因选择ac来测量,所以看不到电流整体幅值,只可见纹波幅值。图2中蓝色波形为mos管基极波形。

图2
图3为将mos管s极的采样电阻取下,将IS引脚飞线至mos管d极,测量mos管g极与s极之间的电压。蓝色波形为mos管基极电压,黄色波形为输出电流纹波。

最后附上原理图和pcb图
原理图
pcb图