Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350
1、在BQSTUDIO setting 里把 Temperature mode 和 Temperature enable 全置为0,使用内部温度。此时BQSTUDIO 左侧有ev2300 连接的 BQ78350 显示-273。我已经把TS1 2 3 都关闭使用内部温度,为什么还显示TS1 2 3 的-273 ,按理说不应该显示内部温度Gauge Internal Temperature 值吗?
2、BQSTUDIO Gauge Internal Temperature 显示38.5,我看是地址为0x72,是否读内部温度就是读0x72寄存器,还是读0x0072寄存器
3、比如我看到BQSTUDIO界面的 Gauge Internal Temperature里地址显示为0x72,RAW 显示0x0c2d,而温度为38.5,这个地方是怎么由0c2d转化为38.5度呢?
BQstudio 这里的数值和温度如何对应上的,是怎么转换的啊?