Part Number: TPS61165
您好!
我在使用TPS61165控制PWM時遇到了問題,
我有新舊兩款背光,驅動條件都一樣,
使用舊背光時,亮度可由PWM可正常控制(PWM頻率為10KHz),

共設256階
但使用另一款新背光,PWM無法正常動作,PWM為第256階時,輸出為9.2V
但只要切換到255階時,背光就暗掉,此時輸出為4.9V
電路圖如下

這兩片PCBA有做交叉驗證,舊背光都可以用PWM控制,
新背光則不行。
請問這有可能是什麼原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
应该是背光的问题,电源驱动电路并没有问题。
或者你可以确认一下PWM信号是否给到芯片CTRL脚。
另外,想請問一下芯片CTRL腳需要接pull high or pull low電阻嗎?
目前有接10kΩ pull high電阻,對PWM會不會有影響;
也有測試過接1kΩ pull low電阻,起初PWM可作動2下後,背光開始閃爍,接下來就暗掉,
再重新開機後PWM也無法正常動作,請問這是什麼原因?
另外,我們也有試過別的廠牌的LED driver(LINEAR TEC.),新背光用PWM可正常調光,
可見新背光應該是沒有問題的,
請幫忙再次確認我們的TPS61165線路設計上是否有問題
或是跟背光搭配有關,要如何驗證?
謝謝!!
HI
从描述看,明显是两个背光板的差异,原因是驱动板能驱动旧的背光,却不能驱动新的背光。但是并不能说明是背光的问题,应该是搭配上出现问题。
就驱动板驱动芯片的背光,测试一下芯片pin脚的CTRL, 输出电压波形。
可以将CTRL直接拉高,让芯片处于全亮状态,芯片此时应该并非正常的输出(因为屏幕不量),此时建议确认一下是否过载之类的保护,导致芯片工作不正常,可以修改一下LED电流,让电流小一些,看能否正常工作? 也建议确认一下板子上Vin等电压是否有拉低的现象。(也就是用示波器确认芯片异常工作的原因,应该是保护了,但是要确认是什么保护了,过载,输出过压等等)