Part Number: BQ24715
Hi TI Teams,
我们客户的一个新的项目上使用BQ24715作为充电IC选型,测试中存在以下疑问:
1)一直插着充电器的情况下,希望高温的时候禁止向电池充电,当前电池端是已经禁充,但是也希望把从CHARGER 端(Adapter)的抽电也禁用,即此时的设备供电直接从电池端取电,这种是否可以实现?从DATASHEET中可以了解到Input Current 无法设定为0,也没有发现有其它寄存器可以设定禁用 从 CHARGER 抽电

2)电池采用2s锂电池,max voltage 为 8.4V,此时设定的充电电流Charge Current Register (0x14H) 为2A, 但是如果 Max Charge Voltage Register (0x15H) 设定TOP OFF 点是8.352V, 测试时候发现此时充电电流没有出来, 只有当Top off 设定为 9.728V 左右才能达到2A 的 电流。想确认下最大充电电流与最大充电电压之间是什么关系,为什么会互相影响?
3)设定Input_Current (0x3FH)为2.5A,但是负载启动时,从稳压源读数可以获知,电流一度达到峰值2.7A,此时回读寄存器的值确实是0x9C0, 刚好对应 2.496A,但是跟实际电流抽取不符合,这个属于正常情况吗?
4)设定Charge_Current (0x14H)为2.5A,Input Currnt 也是2.5A, 但是在CC 状态下,实际进入电池的电流却是远低于2.5A, 这个是否正常?
Thanks,
Kind Regards