This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

BQ24715: 关于BQ24715 输出的一些疑问

Part Number: BQ24715


Hi TI Teams,

我们客户的一个新的项目上使用BQ24715作为充电IC选型,测试中存在以下疑问:

1)一直插着充电器的情况下,希望高温的时候禁止向电池充电,当前电池端是已经禁充,但是也希望把从CHARGER 端(Adapter)的抽电也禁用,即此时的设备供电直接从电池端取电,这种是否可以实现?从DATASHEET中可以了解到Input Current 无法设定为0,也没有发现有其它寄存器可以设定禁用 从 CHARGER 抽电

2)电池采用2s锂电池,max voltage 为 8.4V,此时设定的充电电流Charge Current Register (0x14H) 为2A, 但是如果 Max Charge Voltage Register (0x15H)   设定TOP OFF 点是8.352V, 测试时候发现此时充电电流没有出来, 只有当Top off 设定为 9.728V 左右才能达到2A 的 电流。想确认下最大充电电流与最大充电电压之间是什么关系,为什么会互相影响?     

3)设定Input_Current (0x3FH)2.5A,但是负载启动时,从稳压源读数可以获知,电流一度达到峰值2.7A,此时回读寄存器的值确实是0x9C0, 刚好对应 2.496A,但是跟实际电流抽取不符合,这个属于正常情况吗?

4)设定Charge_Current (0x14H)2.5AInput Currnt 也是2.5A, 但是在CC 状态下,实际进入电池的电流却是远低于2.5A, 这个是否正常?

Thanks,

Kind Regards