Dear Expert
我们有个新项目,要研发一款新充电电池(4串18650),计划用BQ20Z75-180 这个芯片,对于这个芯片还有些疑问:
1、我看到这个管理芯片内部有电量计,是不是我们直接使用就可以了,不需要再做电量计校准和相关电池的实验了?
2、芯片通信脚SMBD/SMBC是否可以同时与两个MCU进行通信,同时传输电池数据?----------指的两个MCU不同时使用,电池不接主机时,仅仅与电池内部的MCU通信;当电池连接到主机时,主机MCU把电池的MCU关闭,此数据后仅仅与主机的MCU通信。
3、此芯片休眠模式怎么启动?如何唤醒?
4、芯片的那几个PIN可以唤醒?
5、芯片规格书典型应用电路中,保护芯片BQ29412DCT与BQ20Z75-180 的VC1,VC2使用上有啥区别?BQ20Z75-180 的VC1,VC2只是起到检测作用么?