第一次见到POWERPAD这个东西,看了资料说是要良好地连接以进行散热
但是我需要手工焊接,这个东西应该怎么焊在板子上?
画了一个2.5X2.5MM的双面焊盘,上面的小孔是0.2MM,两个大孔是0.5MM
能否从大孔里灌锡?我看到文档中说这样会降低散热能力,请问是否有其他的解决方法?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ccen3020 说:感谢
请问风枪的温度用多少度比较合适?用的是有铅焊锡
具体的操作步骤是什么样的?
为什么焊锡是涂到芯片上而不是电路板焊盘上?
是涂焊锡——加热电路板——放置芯片——继续加热吗?
风枪有温度和流量两个控制。我的经验是:
第一步:使用电烙铁在芯片PowerPAD和Pin上都涂上焊锡,不要太多,要均匀;
第二步:使用电烙铁在PCB板的PowerPAD和pin上涂上焊锡,也不要太多,要均匀;
第三步:如果有底部加热炉子最好,将其调整到200oC,调整热风枪至300~400oC之间,流量使用最小流量;
第四步:热风枪加热电路板半分钟,以PCB上焊锡融化为准,将芯片放置对准(在此过程中使用热风枪一直加热),继续加热,使用镊子压芯片将多余的焊锡从边上排除;
第五步:使用蹭亮电烙铁在Pin脚上拖锡,是Pin脚均匀上锡。