This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
还是楼主你在这个帖子里贴的那个芯片?-
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/21862.aspx?pi239031347=2
应该是LDO,这个是单通道LDO产品链接-
http://www.ti.com/paramsearch/docs/parametricsearch.tsp?family=analog&familyId=659&uiTemplateId=NODE_STRY_PGE_T
你可以根据 “Vin (Min) (V)” “Vin (Max) (V)” “Fixed Output Options (V)” “Additional Features” “Pin/Package” 删选之后然后再看具体的引脚定义,花点时间,没什么技术上的难度。
另外一个建议,你确定5,6,7,8引脚是短路的?最好把芯片取下来测量确认一下,输出四个引脚短路的芯片个人没怎么见过。
Hi
另外还建议确认一下芯片表面的marking, 确认有TI的标志(或者确认是TI芯片),按照8脚封装的尺寸,应该是有完整的名称的。
从芯片功能脚上看是LDO, 但是在TI电源list中勾选恒定输出,EN控制,8脚封装后剩下的芯片中并没有哪一个芯片脚定义与你提供的芯片相同。
所以首先建议确认是否为TI的芯片。
Hi
找了一下有的。
但是按照它这个脚5~8脚都是OUT, 不是TI的封装习惯,印象中见过其他公司这样的LDO.