芯片BQ34Z100与芯片BQ77908中都提到了四个接线端口:BAT(+)、BAT(-)、PACK(+)、PACK(+);请问这四个端口具体指什么?麻烦结合负载、电池组以及芯片接口进行一下解释,谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
芯片BQ34Z100与芯片BQ77908中都提到了四个接线端口:BAT(+)、BAT(-)、PACK(+)、PACK(+);请问这四个端口具体指什么?麻烦结合负载、电池组以及芯片接口进行一下解释,谢谢。
请参考以下文档:
http://www.ti.com/lit/ug/sluu904/sluu904.pdf
PIN NAME DESCRIPTION
BAT +  Positive battery stack and pack connection
BAT –  Negative battery stack connection
PACK –  Pack negative terminal
以手机的电池为例,可以看到三个接触点,我们常称作电池包。看下图,你就会明白的。
谢谢您的解答;但是我在此文档(http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/zhcs926a/zhcs926a.pdf)第4页以及有关BQ77908的参考电路中都看到了PACK(+)这个端口,这是为什么呢?附件中有一张示意图片,红色圈注的即为PACK(+)端口,谢谢。
其实只是叫法上的不同,其实本质是一样的。http://www.ti.com/lit/ug/sluu904/sluu904.pdf 中图7的R30这个电阻就是http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/zhcs926a/zhcs926a.pdf 图2中的sense resistor. 也就是说PACK+相当于BAT+。
在你用BQ34z100+BQ77908来管理你的蓄电池的时候,蓄电池只有bat+和bat-,它就是典型应用电路图中的电芯串组的正极和负极,所以按照典型应用电路图中的电芯的位置来接。
关于BAT和PACk两个概念的定义
BAT:指裸电芯或裸电芯串并联组合,纯粹指电芯。
Pack+-:pack是指裸电或裸电芯串并联组合芯和周边保护电路/gas gauge电路形成的一个完整的模块,即pack=battery+PCBA .
所以BAT+-指裸电芯或裸电芯串并联组合的正负极,Pack+-指裸电芯加上外围电池形成的一个模块的正负极
例如我们看到的笔记本电池是一个可拆卸的模块,可以直接插到笔记本上供电,那么笔记本电池这个模块接笔记本的正极和负极的pin脚就是pack+与pack-,而笔记本电池里面的18650柱状裸电芯串并联组合的正极和负极就是Bat+与Bat-
由于保护的mosfet有可能是放在高电压端,也可能是放在低电压端,所以当电芯与pack+之间没有器件时,两者可以等效,否则就需单独命名。pack-与bat-也是一样的。
好的,谢谢。那请问BQ77908能够进行多达10个电池单体的保护,其中就进行了单个电池的电压检测,但是我在数据手册中没有看到如何将单个电池的电压大小读出来?还是说该芯片本身不能测量单个电池单体电压的大小呢?谢谢
BQ34Z100+BQ77908组合是因为不需要电池的单体电压测量,所以TI没有在这两款芯片里面设置测量每一串电芯电压的ADC。
具体的原因请参考如下内容
从功能上BQ77908进行过压 欠压 等电压相关保护时,通过多路复用开关对多节电池电压选择后比列衰减送入可以设定基准值的比较器从而判断是否有cell发生过压或欠压,实现功能的器件是模拟比较器,从上可知它不需要量化每串电芯的电压。所以BQ77908没有在这个模块中设置并不需要的测量每串电芯的ADC .
BQ34z100是基于阻抗追踪技术来进行gas gauge的,它感兴趣的是整个电池组的端口开路电压,并不需要其中每个电芯电压信息。同样也不需要每节电芯电压检测的ADC。