刚到官网申请3各样品,按照数据手册上搭建电路,输入电压9V(电表测量值为9.09V),充电电流测量值为720mA,5脚指示灯状态正确,而且MOS管发热也不是很烫,其驱动电压5.3V 电池为5700mAh 8.4V满充
测量各管脚电压都没有问题 , 5脚电压为3.5V 电池已经充到8V
但是 芯片摸上去很烫 这个现象正常吗? 而且比MOS还烫
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
刚到官网申请3各样品,按照数据手册上搭建电路,输入电压9V(电表测量值为9.09V),充电电流测量值为720mA,5脚指示灯状态正确,而且MOS管发热也不是很烫,其驱动电压5.3V 电池为5700mAh 8.4V满充
测量各管脚电压都没有问题 , 5脚电压为3.5V 电池已经充到8V
但是 芯片摸上去很烫 这个现象正常吗? 而且比MOS还烫
Hi
可以到电池管理论坛讨论, TI 有专门分出电池管理这一块:http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/battery_management/f/35.aspx
Hi
注意STAT的最大流入电流时20mA, 最大流出时10mA, 耐压与VCC相同,故9V没有问题。
通常为了较低的功效,建议使用较大的电阻来限制这个电流, 可以参考datasheet用2kohm, 甚至更大一点点(当然保证灯足够亮).