TPS78230,,手册里写的静态工作电流只有0.5uA,我的板子上测试发现有60-80uA(无负载),是买的芯片的问题还是理解手册不对,这个芯片自身工作电流应该有多大呢,另外,给MSP430做电源常用什么稳压管呢,使用单节锂电池供电
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS78230,,手册里写的静态工作电流只有0.5uA,我的板子上测试发现有60-80uA(无负载),是买的芯片的问题还是理解手册不对,这个芯片自身工作电流应该有多大呢,另外,给MSP430做电源常用什么稳压管呢,使用单节锂电池供电
Hi
如果是同样的电路,或需要确认一下焊接或测试问题。
关于芯片,你可以在TI网站上申请免费样片测试: http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp
LDO电路比较简单,加上与TPS78228同样的电路,过大的静态电流确实很可能是芯片质量造成的,后续的新设计,建议你们在TI网站申请样片做测试。
可以申请一下样品,申请方法可以参考这个帖子-
http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/power_management/f/24/t/22356.aspx
Hi
如果是电池在给LDO供电,注意加一级欠压保护,可以用LDO的EN脚来做。一般应DC/DC比较多,这样电池利用更加充分。
是用LDO给430供电,电路上有2个LDO,一个是给系统供电,MCU、AD、DA等等,另一个是给传感器,都用的是MCP78230,其中给传感器的LDO的en由单片机控制,给系统供电的en直接接到LDO的VCC上了,这样接是否正确呢,手册里有个2.7V的应用是这样接法的。另外,MCU控制的那个LDO,MCU引脚和LDO的en脚之间需要有个电阻吗,如果要是多大的,手册里好像没有提到,谢谢。
Johnsin Tao 说:Hi
如果是电池在给LDO供电,注意加一级欠压保护,可以用LDO的EN脚来做。一般应DC/DC比较多,这样电池利用更加充分。
你好,你说的加欠压保护是指电池电量过低的时候MCU采集到,好锁定某些输入输出引脚吗?还是对电池电压过低自动切断供电?我刚好在找这样的比较合适的器件,主要是对电池电压过低保护,好自动切断供电。单节锂电池
只要上电时序满足你系统的要求就可以,单从接法看是没问题的。上拉电阻一般取1k、4.7k,这个问题不大,不确定的话预留一个位置就好了。
是用LDO给430供电,电路上有2个LDO,一个是给系统供电,MCU、AD、DA等等,另一个是给传感器,都用的是MCP78230,其中给传感器的LDO的en由单片机控制,给系统供电的en直接接到LDO的VCC上了,这样接是否正确呢,手册里有个2.7V的应用是这样接法的。另外,MCU控制的那个LDO,MCU引脚和LDO的en脚之间需要有个电阻吗,如果要是多大的,手册里好像没有提到,谢谢。
Hi
是的,就是当电池电压过低时,需要做一个欠压保护,避免影响到MCU等的供电。
之前提到用电阻分压,这个芯片是不行的, 如你所说,在前端增加一个比较器之类的电路是可行的。