Part Number: BQ20Z45-R1_BQEASY-SW
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45
你好,我在使用BQ20Z45芯片时发现一个问题,我做了3个4S1P电池组老化时发现FCC有更新,但是QMAX值不更新,Update status 06,Operation status中QEN与VOK举起,我有上传GPC重新写入了ID,但老化还是一样的问题,请问这是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: BQ20Z45-R1_BQEASY-SW
Other Parts Discussed in Thread: BQ20Z45
你好,我在使用BQ20Z45芯片时发现一个问题,我做了3个4S1P电池组老化时发现FCC有更新,但是QMAX值不更新,Update status 06,Operation status中QEN与VOK举起,我有上传GPC重新写入了ID,但老化还是一样的问题,请问这是什么原因?
您好, Qmax 不更新的可能原因分析 (1).阻抗跟踪算法未开启,请检查 IT Status [QEN] = 1, Manufacturing Status [GAUGE_EN] = 1。
(2).没有满充,请检查充电停止前 FLAGS[FC]=1。[FC]置位一般要求电池电压要满足 taper voltage、 电流要小于 taper current、持续 80s 以上。特别注意,有些系统实际使用时没有满充,比如 E-bike 电池、BBU 电池等,4.2V 的电池实际使用时只充到 4.1V,但是在做 Golden Learning 时请务必充 到 4.2V。
(3).充电不连续、放电不连续。
(4).过放导致电量计掉电或复位。
(5).静置时间不够,请检查静置结束前[VOK]=0。
(6).静置时电流不为 0 导致电压不稳定。
(7).温度超出常温(10°C~40°C)范围。
(8).如果是磷酸铁锂 LiFePO4 电池则充电静置时间要延长 5 小时以上。