This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想把bq27200监测电量的电路和电池封在一起与单片机控制部分分开,
请问21v电压是做什么用的?I2C通信的时候用21v电压吗?
BQ27200就是适合放置于pack端的,所以非常适合你的项目需求。
21V电压是对内部的eeprom进行编译时需要的,由于对eeprom的烧录只在工厂端进行,所以终端产品并不需要引出这个pin脚。
这个21V只在test mode下加在PGM脚,与i2c并无联系。
详细的信息请参考如下指导文档
数据手册中的电路的保护部分好像用到了21v电压,请问在终端产品只中这个引脚悬空是吗?不太明白,请高手解答,谢谢!
这个电路图是TI的EVM板的电路图,不是数据手册的电路图,因为EVM板是为了用于研发人员调试的,所以有引出j3这个插口。
在终端产品中是把这个pin脚从芯片上引出来一些,在pcb板上某个位置做一个test point,当需要烧录eeprom的时候,以方便给电21V。
不需要在完成封装以后在整个电池pack的输出端也做一个pgm pin,因为你的客户不需要对芯片进行eeprom的烧录,只需要正负供电端 和通讯pin即可。
谢谢你的解答,我还有问题,我在前期调试的时候是不是要按照EVM板的电路图画图呀?另外烧录eeprom的时候是不是要用ti的上位机软件呀?现在我还没有作图呢,不知道按照EVM板画图还是数据手册中的画图。数据手册中的电路图中锂电池保护部分怎么画?是按照EVM板中画吗?问题有点多,呵呵!多谢指教
那个不是锂电池保护电路,是用来给进行对eeprom烧录的电路,通过prog的高低电平控制N MOSFET Q1的导通与否从而控制P-mosfet Q2 ,使得PGM pin上出现对应的21V脉冲电压。
EVM板的电路分为gas gauge的部分和烧录电路部分,加入烧录部分电路和插口只是为了方便客户在evm板上调试,是通过ev2300的Vout口控制EVM板上电路的prog pin,同时单独给一个21v到j3口的第一pin(21V的地接j1口的第三pin BAT-)来实现烧录,所以实际的电路图只需要EVM板中的gas gauge部分即可。
请你参考如下文档
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu210/sluu210.pdf
真正量产的终端产品上,只有pgm的test point,这样治具的探针可以很好的接触到,然后用Ti提供的测试板和测试程式就可以了,不像EVM的电路需要在BQ2700上加烧录电路
请你参考如下文档理解Ti的测试板与BQ27200的PCB板连接 以及测试程序的使用
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu227/sluu227.pdf
请问怎样对eeprom烧录呀?是用ti的上位机软件通过EV2300板进行烧录吗?
如果我想用单片机来调试的话,eeprom烧录电路怎样处理?是直接短路吗?
如果是evm板,参考之前回复的链接一
如果是自己做的板子,参考之前回复的链接二,在这个文档里面描叙了Ti提供的test 板和test程序,自己做的板子只要在PGM pin外layout一个测试点(不用时就悬空了),测试固定装置用探针压到这个点上就可以.
BQ27200的上位单片机只需要进行i2c通讯即可,不需要接PGM pin。
是我自己制作的板子,我还没有画pcb图,因为原理还没有搞清楚,就是不知道数据手册中“Li-Lon Protector”这部分电路怎么处理。
这个是一个简单的单节电芯过压 欠压等保护器件,这个产品市场上有非常多是比较普遍的器件,与BQ27200是不相关的,有时候会共用sense电阻进行电流保护判断。
是的,这个电路没有保护器件,需要分立的外围器件实现保护功能。
如果你希望将电池电量管理和保护集成在一起,那不妨考虑一下BQ28550这颗同样放置在Pack侧的电量管理和保护芯片。
你可以问问你们的采购BQ28550-R1好不好买到,这个型号比BQ28550应该更好采购一些。
Ti的官方产品主页上看到BQ28550DRZR-R这个封装的片子在一家TI的分销商digy-key有一些现货,
贵司可以去洽谈一下样片以及供货数量和周期是否能满足你目前这个项目的发展。