TI的大师们,大家好:
锂电是一个充电电流可以达到2A,放电电流可以达到3A的大容量电池。
当适配器的电压ADP_IN 》=4.5V的时候,充电芯片24012的编程电阻R25就不起作用了,充电电流可以达到2A以上。
充电芯片发烫。 适配器电压调低后,充电芯片又可以像数据手册一样的工作。
按照数据手册的FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM看,编程电流应该在输入电压范围内都起作用。
难道我的芯片又是假的?
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI的大师们,大家好:
锂电是一个充电电流可以达到2A,放电电流可以达到3A的大容量电池。
当适配器的电压ADP_IN 》=4.5V的时候,充电芯片24012的编程电阻R25就不起作用了,充电电流可以达到2A以上。
充电芯片发烫。 适配器电压调低后,充电芯片又可以像数据手册一样的工作。
按照数据手册的FUNCTIONAL BLOCK DIAGRAM看,编程电流应该在输入电压范围内都起作用。
难道我的芯片又是假的?
谢谢。
bq24012 在网上免费申请不到,通过AVNET的帮助,已经拿到了样片,正在验证中.........
Trevor,您好:
在用Bq24012的时候,锂电池在电路上,没有外接AC ADAPTER,现在BQ24012 的1,2管脚上有3V左右的电压,这个正常么? 谢谢
Zhongyang Sun:
应该是锂电池坏了,充不进去电,也放不出来电,就会这样