This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当2路和3路输出电压相同的时候能否并联?
你好,一般来说不会将两路电源输出直接并联。
原因是即便是讲两个电源的输出电压设置相同,由于reference精度以及分压电阻的精度不同,导致实际的输出电压会有所不同。那么实际上只有电压略高的那组输出可以带载,而另一路关断。
我想知道这两路并联输出相同的电压会不会损坏芯片?并不是为了提高带载能力,芯片的两路输出给fpga的两个bank供电,当电压相同的时候需要把两个电源接在一起!
只要两路输出电压基本相同,一般是不会损坏,设计时要注意不要发生电流倒灌问题。
你系统我不是很理解,一般做电源并联的话建议输出端加ORing。
非常感谢您的热心解答,谢谢!